Diagnóstico do avatar
Perfil de bloco de funções
|
Tipo de bloco de funções |
Bloco de funções genérico de avatar. |
|
Tipo de acesso a dados |
Cíclico (leitura/gravação) e acíclico (leitura). |
|
Uso previsto |
Todos os avatares de carga, aplicação e dispositivo. Para os avatares de dispositivo “E/S analógica” e “E/S digital”, os dados podem ser recuperados, mas só conterão valores padrão, uma vez que esses avatares não suportam essa funcionalidade. |
|
Funcionalidade |
O bloco de funções Diagnóstico do avatar retorna o status dos dados de diagnóstico do avatar especificado. |
As seções a seguir fornecem informações detalhadas sobre a interface e a utilização dos parâmetros dos blocos de funções PROFINET IO e PROFIBUS DP para o avatar.