Motor de duas velocidades e com dois sentidos de rotação – Parada SIL, Cat. W. 1/2
Perfil de bloco de funções
|
Tipo de bloco de funções |
Bloco de funções de controle de avatar. |
|
Tipo de acesso a dados |
Cíclico (leitura/gravação) e acíclico (leitura). |
|
Uso previsto |
Avatar de carga “Motor de duas velocidades e com dois sentidos de rotação – Parada SIL, Cat. W. 1/2” |
|
Funcionalidade |
O bloco de funções Motor de duas velocidades e com dois sentidos de rotação – Parada SIL, Cat. W. 1/2 é utilizado para gerenciar um motor de duas velocidades e com dois sentidos de rotação (direto/reverso) com Categoria de parada 0 ou Categoria de parada 1*, Categorias de fiação 1 e 2. |
As seções a seguir fornecem informações detalhadas sobre a interface e a utilização dos parâmetros dos blocos de funções PROFINET IO e PROFIBUS DP para o avatar.