Avatar 诊断
功能块配置文件
功能块类型 |
Avatar 常规功能块。 |
数据访问类型 |
循环(读/写)和非循环(读)。 |
预期用途 |
所有负载、应用程序和设备 Avatar。对于设备 Avatar “模拟量 I/O”和“数字量 I/O”,可检索数据,但只含有默认值,因为这些 Avatar 不支持此功能。 |
功能 |
Avatar 诊断功能块返回指定 avatar 的诊断数据的状态。 |
以下各节提供有关该 Avatar 的接口以及 PROFINET IO 和 PROFIBUS DP 功能块参数使用的详细信息。