DOCA0272PTBR-00

Como instalar os arquivos de descrição de dispositivos

Você pode baixar e instalar os arquivos GSDML (General Station Description Markup Language) ou GSD (General Station Description) para as interfaces de rede PROFINET IO e PROFIBUS DP do TeSys™ island do site da Schneider Electric.

Baixe o arquivo GSDML do TeSys™ island para a interface de rede PROFINET em https://www.se.com/ww/en/product-range-download/65746-tesys-island/.

Baixe o arquivo GSD do TeSys™ island para a interface de rede PROFIBUS DP em https://www.se.com/ww/en/product-range-download/65746-tesys-island/.

NOTA: Certifique-se de que esteja usando versões compatíveis do DTM (Device Type Manager) e do GSD ou GSDML.

Para instalar os arquivos de descrição de dispositivos no Siemens® TIA Portal, siga estas etapas:

  1. Inicie o Siemens TIA Portal e clique em Create new project (Criar novo projeto). Insira um nome de projeto e clique em Create (Criar).

    NOTA: Clique em um projeto existente se já houver um criado.

    Janela inicial

  2. Clique em Project view (Vista do projeto) para abrir a janela de vista do projeto.

    Project View (Vista do Projeto)

  3. Selecione Manage general station description files (GSD) (Gerenciar arquivos GSD) no menu Options (Opções) e clique em OK.

    Opções

  4. Na janela Manage general station description files (Gerenciar arquivos GSD), selecione o caminho no campo Source path (Caminho de origem) onde serão armazenados os arquivos de descrição de dispositivos.

    Manage GSD Files

  5. Selecione os arquivos que deseja instalar na lista de arquivos GSD e GSDML e clique em Install (Instalar). O processo de instalação é iniciado e os resultados são exibidos.

    Resultados da instalação

  6. Quando os arquivos tiverem sido importados com êxito, clique em Close (Fechar). O Siemens TIA Portal atualiza automaticamente o catálogo de hardware com os arquivos de descrição de dispositivos importados.

    Updating Hardware Catalog (Atualizando catálogo de hardware)

  7. Em Project tree (Árvore do projeto), clique em Devices & networks (Dispositivos e redes). A janela da vista de tarefas Hardware catalog (Catálogo de hardware) é aberta à direita da tela.

    O dispositivo interface de rede do TeSys™ island instalado agora estará localizado no catálogo de hardware, em Other field devices → PROFINET IO/PROFIBUS DP → General → Schneider Electric → TeSys island (Outros dispositivos de campo → PROFINET IO/PROFIBUS DP → Geral → Schneider Electric → TeSys island).

    Hardware Catalog

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?