Version 003.000.002
-
Effectuez une mise à niveau de 001.100.013/002.100.016 vers 002.200.008/002.300.006.
-
Effectuez une mise à niveau de 002.200.008/002.300.006 vers 003.000.002.
Nouvelles fonctionnalités
-
Avatar d’Optimisation des E/S
dans l’La fonctionnalité avatars et de les optimiser afin de réduire le nombre d’équipements d’E/S requis pour chaque TeSys island .
permet aux utilisateurs de partager leurs équipements d’E/S entre différentsL’utilisateur peut également utiliser la fonctionnalité TeSys island .
, qui supprimera définitivement les équipements AIOM/DIOM libres de la configuration -
FLA peut être configuré par le biais des registres Modbus TCP .
Bugs corrigés
Lorsque vous appuyez sur le bouton d’arrêt d’urgence, toute l’alimentation des modules TeSys island est coupée.
Problèmes connus
-
Dans l’AFFECTATION DES PORTS D’E/S, si le type d’entrée analogique est différent du type de sortie analogique et si l’entrée analogique est connectée à la sortie analogique, un événement d’équipement d’avatar se produit.
Solution : Utilisez le même type d’entrée et de sortie analogiques.
-
La communication ne peut pas être établie entre Ecostruxure Control Expert et TeSys island s’il y a 15 avatars ou plus dans une même configuration TeSys island .