Linee guida per l'unboxing
Apertura della confezione
La confezione contiene i moduli TeSys Tera e i rispettivi accessori, illustrati nell'immagine seguente.
-
Moduli: LTMT main unit, LTMTCT/LTMTCTV sensor module, LTMT expansion module, LTMTCUF control operator unit, e cavi.
-
Scheda di istruzioni sintetica
|
Moduli e cavi |
Nella confezione |
|
LTMT main unit |
|
|
LTMTCT/LTMTCTV sensor module La scatola contiene anche due viti per il montaggio della sulla LTMT main unit nella parte superiore del Sensor Module. |
|
|
LTMT expansion module |
|
|
LTMTCUF control operator unit |
|
|
Cavo di connessione RJ11 da LTMT main unit a LTMTCT/LTMTCTV sensor module |
|
|
Cavo di connessione RJ45 da LTMT main unit a LTMT expansion module |
|
|
avo di connessione RJ45 da LTMT main unit a LTMTCUF control operator unit |
Istruzioni etichetta rimovibile
L'etichetta
pelabile si trova sul lato anteriore dell’LTMT
main unit.
-
Leggere le seguenti istruzioni stampate sull’etichetta prima di rimuoverla:
AVVERTIMENTOFUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA- Verificare che i contatti DO della LTMT main unit siano impostati in posizione normalmente aperto (NO) utilizzando un multimetro.
- Assicurarsi di fornire alimentazione ausiliaria alla LTMT main unit prima di applicare la tensione di controllo del motore.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.NOTA: Accendere il modulo di potenza per impostare DO in condizione NO, quando non è collegato alcun carico. -
La tabella seguente rappresenta lo stato normale per i contatti DO:
Se uno qualsiasi degli stati sopra indicati non corrisponde, alimnetare il relè e verificare che le uscite dei contatti corrispondano allo stato specificato.Dettagli terminale Stato previsto Verificare tra O3 NO e O3 C2 NO Verificare tra O3 NC e O3 C2 NC Verificare tra O1 13 e C1 14 NO Verificare tra O2 23 e C1 14 NO -
Per rimuovere l'etichetta rimovibile, tenere la tacca in dotazione e rimuovere l'etichetta dalla LTMT main unit