DOCA0279DE-01

Überblick über den DTM

Der DTM (Device Type Manager) wird gemeinsam mit dem FDT Container (Field Device Tool Container, auch FDT Frame genannt) zur Inbetriebnahme und Diagnose des TeSys Tera systems verwendet. Die Kombination aus FDT Container und DTM wird auch als Inbetriebnahmesoftware bezeichnet.

Sobald ein DTM installiert ist, kann dieser von verschiedenen FDT Containern verwendet werden. Zum Beispiel SoMove software (Schneider Electric).

Weitere Informationen finden Sie in folgendem Dokument: TeSys Tera Motor Management System User Guide – DOCA0257EN.

TeSys Tera DTM Library konfiguriert die Hardware während der Inbetriebnahme und der Topologieverwaltung.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.