DOCA0279DE-01

Versionen von TeSys Tera DTM Library

Die folgenden Versionen von TeSys Tera DTM Library gelten für:

  • LTMT main unit mit Modbus RTU

  • LTMT main unit mit PROFIBUS DP

  • LTMT main unit mit EtherNet/IP

Version

Release

TeSys Tera DTM Library v2.0.0

Modbus RTU und PROFIBUS DP - weltweite Release

TeSys Tera DTM Library v2.0.0

EtherNet/IP - weltweite Release

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.