FAQ
-
Die für die Konfiguration verfügbaren Parameter basieren auf der Konfiguration des TeSys Tera systems.
-
Der Speichervorgang Store to Device kann nicht ausgeführt werden, wenn sich der Motor im RUN-Zustand befindet.
-
Standardmäßig ist die Schutzfunktion für Kommunikationsverlust (Communication Loss) deaktiviert. Wenn diese Funktion aktiviert und das Gerät über den Modbus RTU-Kommunikationsport mit der Software SoMove verbunden ist und Sie versuchen, den DTM zu trennen, wird die Kommunikationsverlust-Funktion im Gerät ausgelöst.
-
Die Konfiguration aller Einstellungen unter Parameter List, mit Ausnahme der User Map, ist deaktiviert, wenn sich der Motor im RUN-Zustand befindet. Um die Parameter zu konfigurieren, müssen Sie den Motor anhalten. Anschließend können Sie die Einstellungen konfigurieren.
-
Wenn Sie den Start und Stopp des Motors in einem System als ein einzelnes Relais konfigurieren, muss die Validation Time für den DI Start größer sein als die Validation Time für den DI Stop.
-
Um die Parameter unter Einstellung des Feldbusprotokolls, Profibus-Einstellungen und HMI-Kommunikation zu konfigurieren, sollte das Gerät vom DTM getrennt werden. Nach der Durchführung des Vorgangs „Store to Device“ zum Schreiben der geänderten Einstellungen in das Gerät können Sie eine Verbindung zum Gerät herstellen, indem Sie den Vorgang Scan Devices mit den neuen Parameterwerten durchführen.
-
Wenn der Wert für Main Unit Temperature auf None eingestellt ist, können die Einstellungen für Temperature Protection Main Unit nicht konfiguriert werden.
-
Wenn die LTMTCUF control operator unit mit dem HMI-Port verbunden ist, müssen die HMI-Kommunikationseinstellungen wie folgt konfiguriert werden:
-
Node Address (Knotenadresse): 1
-
Baud rate (Baudrate): 19200 bps
-
Parity (Parität): Even (Gerade)
-
Byte Format (Byte-Format): Big Endian
Weitere Informationen zu den einzelnen Parametern finden Sie in folgendem Dokument: TeSys Tera Motor Management System User Guide – DOCA0257EN.
-
-
Der Wert in der Spalte Default Value bleibt unabhängig von jeglichen Konfigurationsänderungen unverändert.
-
Die Firmwareversion der CT Sensor Unit wird unabhängig vom Sensorerkennungsstatus aktualisiert.
-
Wenn der CT nicht verbunden ist, zeigt der DTM die nicht übereinstimmenden Informationen auf der Registerkarte Device an bzw. hebt sie optisch hervor.
-
Bei Vorgängen, die zur Trennung der Verbindung zwischen TeSys Tera system und DTM führen, kommt es zu einer leichten Verzögerung, bevor der entsprechende Status im DTM aktualisiert wird.
-
Sie müssen das Protokoll beim Laden des Projekts manuell auf TCP umstellen.
-
Die HMI-Firmwareversion kann nicht angezeigt werden, wenn das HMI vor dem Herstellen einer Verbindung zum Gerät über den DTM in den Boot-Lademodus wechselt.