DOCA0279DE-01

Einführung

Das TeSys Tera system ist als zuverlässiger Baustein für intelligente Motorsteuerungszentren (iMCCs) konzipiert und bietet umfassende Schutz-, Mess-, Steuerungs- und Überwachungsfunktionen für einphasige oder dreiphasige Wechselstrom-Induktionsmotoren. Das System ist in der Niederspannungs-Schaltanlage installiert und verbindet das übergeordnete Automatisierungssystem über ein Feldbusnetzwerk und die Motorstromversorgung.

A LTMTCT/LTMTCTV sensor module
B LTMT main unit
C Start-/Stopp-Befehle
D LTMT expansion modules
E

PC mit SoMove FDT Container-Software mit installiertem und mit Standard-Webserverfunktionen ausgestattetem TeSys Tera DTM

F

SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung - PLC: Programmable Logic Controller) oder DCS (Distributed Control System - PLS: Prozessleitsystem)

G Ethernet-Switch
H LTMTCUF control operator unit

Weitere Informationen siehe folgendes Dokument: TeSys Tera Motor Management System User Guide – DOCA0257EN.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.