DOCA0279KO-01

소개

TeSys Tera system은 지능형 모터 제어 센터(iMCC)를 위한 신뢰할 수 있는 구성 요소로 설계되었으며, 단상 또는 3상 AC 유도 모터를 위한 완벽한 보호, 검침 전송, 제어, 계측 및 모니터링 기능을 제공합니다. 이 시스템은 저압 개폐 장치 시스템에 설치되며, Fieldbus 네트워크와 모터 피더를 통해 더 높은 수준의 자동화 시스템을 연결합니다.

A LTMTCT/LTMTCTV sensor module
B LTMT main unit
C 시작/정지 명령
D LTMT expansion modules
E

TeSys Tera DTM가 설치되고 표준 웹 서버 기능이 구비된, SoMove FDT 컨테이너 소프트웨어를 실행 중인 PC

F

프로그래밍 가능한 로직 컨트롤러(PLC) 또는 분산형 제어 시스템(DCS)

G Ethernet 스위치
H LTMTCUF control operator unit

자세한 내용은 TeSys Tera Motor Management System User Guide – DOCA0257EN를 참조하십시오.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.