DOCA0279KO-01

FAQ

  • 구성에 사용할 수 있는 매개 변수는 TeSys Tera system 구성에 따라 결정됩니다. 

  • 모터가 운전 상태인 경우 Store to Device(장치에 저장) 작업을 수행할 수 없습니다.

  • 기본적으로 Communication Loss(통신 손실) 보호 기능은 비활성화됩니다. 이 기능이 활성화되고 장치가 Modbus RTU 통신 포트를 통해 SoMove software에 연결된 경우 DTM을 분리하려고 하면 장치에서 통신 손실 트립이 트리거됩니다.

  • 모터가 실행 상태이면 Parameters List(매개 변수 목록) 아래 모든 설정의 구성은 User Map(사용자 맵)을 제외하고 비활성화됩니다. 매개 변수를 구성하려면 모터를 중지한 다음 설정을 구성합니다.

  • 시스템에서 모터의 시작 및 정지를 단일 계전기로 구성할 때 DI 시작 Validation Time(유효성 검사 시간)은 DI 정지 Validation Time(유효성 검사 시간)보다 커야 합니다.

  • Fieldbus Protocol Setting(필드버스 프로토콜 설정), Profibus Settings(Profibus 설정)HMI Communication(HMI 통신) 섹션에서 매개 변수를 구성하려면 장치를 DTM에서 분리해야 합니다. 장치에 저장 작업을 수행하여 변경된 설정을 장치에 기록한 후 제공된 새 매개 변수 값을 사용하여 Scan Devices(장치 스캔)를 수행하면 장치에 연결할 수 있습니다.

  • Main Unit Temperature(메인 장치 온도) 값이 None(없음)으로 설정된 경우, Temperature Protection Main Unit(온도 보호 메인 장치) 설정을 구성할 수 없습니다.

  • LTMTCUF control operator unit이 HMI 포트에 연결된 경우. HMI 통신 설정은 다음과 같이 구성해야 합니다.

    • Node Address(노드 주소): 1

    • Baud rate(전송 속도): 19200bps

    • Parity(패리티): 짝수

    • Byte Format(바이트 형식): 빅 엔디안

    개별 매개 변수에 관한 자세한 내용은 TeSys Tera Motor Management System User Guide – DOCA0257EN를 참조하십시오.

  • Default Value(기본값) 열의 값은 구성 변경과 무관하게 항상 동일하게 유지됩니다.

  • CT 센서 장치 펌웨어 버전은 센서 감지 상태와 관계없이 업데이트됩니다.

  • CT가 연결되지 않은 경우, DTM이 Device(장치) 탭에 불일치 정보를 강조 표시하거나 표시합니다.

  • DTM과 TeSys Tera system의 연결 해제를 초래하는 작업 수행 중에는 DTM에 해당 상태가 업데이트되기까지 약간의 지연이 발생합니다.

  • 프로젝트를 로드할 때 프로토콜을 TCP로 수동 전환해야 합니다.

  • HMI가 DTM을 통해 장치와 연결되기 전에 부트 로드 모드로 진입하는 경우 HMI 펌웨어 버전을 표시할 수 없습니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.