DOCA0275DE-01

Installation von SoMove

Überblick

Die Software SoMove ist eine Microsoft Windows-® -basierte Anwendung, die die offene FDT- oder DTM-Technologie verwendet. die Software SoMove enthält zahlreiche DTMs.

Herunterladen der SoMove-Software

Die Software SoMove kann von der Schneider Electric website heruntergeladen werden.

HINWEIS: Sie müssen über Administratorrechte verfügen, um die Software herunterladen und auf Ihrem PC installieren oder deinstallieren zu können.

Installation der SoMove-Software

Gehen Sie vor wie folgt, um die Software SoMove zu installieren:

  1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei SoMove_FDT.

  2. Der Ordner enthält eine .exe-Datei mit dem Namen SoMove _VX.Y.Z (wobei X.Y.Z die Versionsnummer ist) sowie Versionshinweise.

  3. Doppelklicken Sie auf SoMove _VX.Y.Z, um die Installation zu starten.

  4. Wählen Sie im Dialogfeld Choose Setup Language die Installationssprache aus.

  5. Klicken Sie auf OK.

  6. Wählen Sie im Dialogfeld Welcome to the Installation Wizard for SoMove die Option Next aus.

  7. Wenn das Dialogfeld Install Shield Wizard angezeigt wird und Sie darüber informiert, dass Sie einen Modbus-Treiber installieren müssen, wählen Sie die Option Install aus.

    Ergebnis: Der Modbus-Treiber wird automatisch installiert.

  8. Wählen Sie im Dialogfeld Readme and Release Notes die Option Next aus.

  9. Im Dialogfeld License Agreement:

    1. Lesen Sie sich die Lizenzvereinbarung gründlich durch.

    2. Wählen Sie die Option I accept the terms (Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung) aus.

    3. Wählen Sie Next aus.

  10. Im Dialogfeld Customer Information:

    1. Geben Sie folgende Informationen in die jeweiligen Felder ein:

      • Vorname in First name

      • Nachname in Last name

      • Firma in Company name

    2. Wählen Sie Next aus.

  11. Im Dialogfeld Destination Folder:

    1. Falls erforderlich, ändern Sie den Zielordner für die Software SoMove durch Auswahl der Option Change.

    2. Wählen Sie Next aus.

  12. Im Dialogfeld Shortcuts:

    1. Wenn Sie eine Verknüpfung auf dem Desktop oder in der Schnellstartleiste erstellen möchten, wählen Sie die entsprechenden Optionen aus.

    2. Wählen Sie Next aus.

  13. Wählen Sie im Dialogfeld Ready to Install the Program die Option Install aus.

    Ergebnis: Die Komponenten der SoMove-Software werden automatisch installiert mit:

    • der Modbus-Kommunikations-DTM-Bibliothek, die das Kommunikationsprotokoll enthält.

    • den DTM-Bibliotheken mit verschiedenen Katalogen.

    • Software SoMove

  14. Wählen Sie im Installation Wizard Completed die Option Finish aus.

    Ergebnis: Die Software SoMove ist auf Ihrem PC installiert.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.