DOCA0275IT-01

Installazione di SoMove

Panoramica

SoMove è un’applicazione basata su Microsoft Windows® , che utilizza la tecnologia open FDT o DTM. Il software SoMove contiene più DTM.

Download del software SoMove

Il software SoMove può essere scaricato da Schneider Electric website.

NOTA: per scaricare, installare o disinstallare il software sul computer occorre disporre dei diritti di amministratore.

Installazione del software SoMove

La procedura seguente descrive l'installazione di SoMove:

  1. Decomprimere il file scaricato SoMove_FDT.

  2. La cartella conterrà un file .exe denominato SoMove _VX.Y.Z (dove X.Y.Z è il numero della versione) e una nota di rilascio.

  3. Fare doppio clic su SoMove _VX.Y.Z per avviare l'installazione.

  4. Nella finestra di dialogo Choose Setup Language selezionare la lingua di installazione.

  5. Selezionare OK.

  6. Nella finestra di dialogo di benvenuto all’installazione guidata di SoMove selezionare Next.

  7. Se viene visualizzata una finestra di dialogo Install Shield Wizard che chiede di installare il driver Modbus, selezionare Install.

    Risultato: Modbus viene installato automaticamente.

  8. Nella finestra di dialogo Readme and Release Notes selezionare Next.

  9. Nella finestra di dialogo License Agreement:

    1. Leggere attentamente il contratto di licenza.

    2. Selezionare l'opzione I accept the terms in the license agreement.

    3. Selezionare Next.

  10. Nella finestra di dialogo Customer Information:

    1. Inserire nei campi corrispondenti le informazioni seguenti:

      • Nome

      • Cognome

      • Nome società

    2. Selezionare Next.

  11. Nella finestra di dialogo Destination Folder:

    1. Se necessario, modificare la cartella di destinazione del software SoMove selezionando l’opzione Change.

    2. Selezionare Next.

  12. Nella finestra di dialogo Shortcuts:

    1. Se si desidera creare un collegamento sul desktop e/o nella barra di avvio veloce, selezionare le opzioni corrispondenti.

    2. Selezionare Next.

  13. Nella finestra di dialogo Ready to Install the Program selezionare Install.

    Risultato: i componenti del software SoMove vengono installati automaticamente con:

    • libreria DTM di comunicazione Modbus contenente il protocollo di comunicazione.

    • librerie DTM contenenti cataloghi diversi.

    • Software SoMove

  14. Nella finestra di dialogo Installation Wizard Completed selezionare Finish.

    Risultato: SoMove è installato sul computer.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.