DOCA0257ZH-01

安装 SoMove

概述

SoMove 软件是基于 Microsoft Windows® 的应用程序,采用开放式 FDT 或 DTM 技术。SoMove 软件包含多个 DTM。

下载 SoMove Software

SoMove 软件可从 Schneider Electric website 下载。

注: 您必须拥有管理员权限,才能在 PC 上下载、安装或卸载此软件。

安装 SoMove Software

以下步骤介绍如何安装 SoMove 软件:

  1. 解压下载的文件 SoMove_FDT

  2. 该文件夹将包含名为 SoMove _VX.Y.Z(其中 X.Y.Z 是版本号)的 .exe 文件和发行说明。

  3. 双击 SoMove _VX.Y.Z,以启动安装。

  4. Choose Setup Language 对话框中,选择安装语言。

  5. 选择 OK

  6. Welcome to the Installation Wizard for SoMove 对话框中,选择 Next

  7. 如果出现 Install Shield Wizard 对话框,并通知您必须安装 Modbus 驱动程序,请选择 Install

    结果:自动安装 Modbus 驱动程序。

  8. Readme and Release Notes 对话框中,请选择 Next

  9. License Agreement 对话框中:

    1. 仔细阅读许可证协议。

    2. 选择 I accept the terms in the license agreement 选项。

    3. 选择 Next

  10. Customer Information 对话框中:

    1. 在相应字段中输入以下信息:

      • First name

      • Last name

      • Company name

    2. 选择 Next

  11. Destination Folder 对话框中:

    1. 如有必要,通过选择 Change 选项,来修改 SoMove 软件目标文件夹。

    2. 选择 Next

  12. Shortcuts 对话框中:

    1. 如要在桌面上和/或快速启动栏中创建快捷方式,请选择相应的选项。

    2. 选择 Next

  13. Ready to Install the Program 对话框中,选择 Install

    结果:自动安装 SoMove 软件组件及以下库:

    • 包含通讯协议的 Modbus 通讯 DTM Library。

    • 包含不同目录的 DTM 库。

    • SoMove 软件

  14. Installation Wizard Completed 对话框中,选择 Finish

    结果:SoMove 软件被安装到 PC 上。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.