DOCA0276ES-01

Introducción

Descripción general

TeSys Tera system ayuda a proporcionar capacidades completas de protección, control y supervisión para motores de inducción de AC monofásicos o trifásicos. El sistema se instala en el sistema de aparamenta eléctrica de baja tensión y se conecta al sistema de automatización de nivel superior a través de una red de bus de campo y el alimentador del motor.

Estos paquetes de firmware son compatibles con las siguientes LTMT main units de TeSys Tera system:

  • LTMTEBD

  • LTMTEFM

  • LTMTMBD

  • LTMTMFM

  • LTMTPFM

  • LTMTPBD

NOTA: El firmware de LTMTCT/LTMTCTV sensor module y LTMT expansion modules se actualiza mediante las correspondientes LTMT main units.

Para obtener más información, consulte TeSys Tera Motor Management System User Guide – DOCA0257EN

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.