DOCA0276ES-01

Compatibilidad

@Vipin or Nilesh or Ashok to confirm

La siguiente tabla muestra la compatibilidad de los softwares de configuración o programación con TeSys Tera system en las versiones activas.

Versión del paquete de firmware de TeSys Tera

Versión de DTM

Versión del firmware de la unidad del operador de control LTMTCUF

Versión de la herramienta de programación LTMTCUF

TeSysTera_Ethernet_V001.000.001.sedp (LTMTE••)

DTM v2.0.0

TeSys Tera_HMI_V002.000.027_sedp

Integrado en DTM

TeSysTera_Ethernet_V001.000.000.sedp (LTMTE••)

DTM v2.0.0

TeSys Tera_HMI_V002.000.000_sedp

Integrado en DTM

TeSysTera_Serial_V002.000.012.sedp (LTMTM•• y LTMTP••)

DTM v2.0.0

TeSys Tera_HMI_V002.000.027_sedp

Integrado en DTM

TeSysTera_ V002.000.000.sedp (LTMTM•• y LTMTP••)

DTM v2.0.0

LTMTCUF_HW2_V002.000.000_TERA.bin

V3.2.000

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.