DOCA0276ZH-01

简介

概述

TeSys Tera system 为单相或三相交流感应电机提供全面的保护、控制和监视功能。该系统安装在低压开关设备系统中,通过现场总线网络和电机馈电器连接更高级别的自动化系统。

这些固件包支持 TeSys Tera system 的以下 LTMT main units

  • LTMTEBD

  • LTMTEFM

  • LTMTMBD

  • LTMTMFM

  • LTMTPFM

  • LTMTPBD

注: 适用于 LTMTCT/LTMTCTV sensor moduleLTMT expansion modules 的固件由相应的 LTMT main units 更新。

有关更多信息,请参阅 TeSys Tera Motor Management System User Guide – DOCA0257EN

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.