DOCA0276ZH-01

兼容性

@Vipin or Nilesh or Ashok to confirm

下表显示了配置或编程软件与现行版本中的 TeSys Tera system 的兼容性。

TeSys Tera 固件包版本

DTM 版本

LTMTCUF Control Operator Unit 固件版本

LTMTCUF Programmer 工具版本

TeSysTera_Ethernet_V001.000.001.sedp (LTMTE••)

DTM v2.0.0

TeSys Tera_HMI_V002.000.027_sedp

集成到 DTM

TeSysTera_Ethernet_V001.000.000.sedp (LTMTE••)

DTM v2.0.0

TeSys Tera_HMI_V002.000.000_sedp

集成到 DTM

TeSysTera_Serial_V002.000.012.sedp(LTMTM•• 和 LTMTP••)

DTM v2.0.0

TeSys Tera_HMI_V002.000.027_sedp

集成到 DTM

TeSysTera_ V002.000.000.sedp(LTMTM•• 和 LTMTP••)

DTM v2.0.0

LTMTCUF_HW2_V002.000.000_TERA.bin

V3.2.000

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.