端子屏罩

端子屏罩可安装在转换开关设备电源端子的顶部和/或底部,以提供 IP20 保护。

注: 端子盖和端子屏罩不能一起使用。

下表提供了端子屏罩的列表:

开关

极数

端子屏罩

Frame 100:32-100 A

4P

TPSISO30

Frame 160:80-160 A

4P

TPSISO31

Frame 250:100-250 A

4P

LV429518

Frame 630:320-630 A

Frame 800:800 A

4P

TPSISO42

相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic 32-100 A:

    JYT3049801

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic 80-160 A:

    JYT3049901

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100–250 A:

    GEX2525501

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 320–630 A:

    GEX2525601

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 800 A:BQT1751501

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?