Cubrebornes

Los cubrebornes pueden instalarse en la parte superior o inferior de los bornes de alimentación del equipo de conmutación de transferencia para proporcionar protección IP20.

NOTA: La cubierta de los bornes y el cubrebornes no pueden usarse juntos.

En la tabla siguiente se proporciona la lista del cubrebornes:

Conmutador

Número de polos

Cubrebornes

Bastidor 100: 32-100 A

4P

TPSISO30

Bastidor 160: 80-160 A

4P

TPSISO31

Bastidor 250: 100–250 A

4P

LV429518

Bastidor 630: 320–630 A

Bastidor 800: 800 A

4P

TPSISO42

Para obtener información sobre la instalación, consulte las hojas de instrucciones disponible en el sitio web de Schneider Electric:

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic 32-100 A:

    JYT3049801

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic 80-160 A:

    JYT3049901

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100–250 A:

    GEX2525501

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 320–630 A:

    GEX2525601

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 800 A: BQT1751501

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?