阈值

描述

设置

缺省设置
(标称值百分比)

调整范围

备注

电压

释放值差(欠压和过压)

10%

4 -> 20%

步长 2%

吸合值差

释放值差的 20%

固定

固定

频率

释放值差

5%

2 -> 10%

步长 1%

吸合值差

释放值差的 20%

固定

固定

电压传感精度为 1%。

频率传感精度为 0.1%。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?