Seuil
|
Description |
Réglages |
Réglage
par défaut |
Plage de réglage |
Remarque |
|---|---|---|---|---|
|
Tension |
Transfert de delta (sous et sur-tension) |
10 % |
4 -> 20 % |
Pas de 2 % |
|
Retour du delta |
20 % du transfert de delta |
fixe |
fixe |
|
|
Fréquence |
Transfert de delta |
5 % |
2 -> 10 % |
Pas de 1 % |
|
Retour du delta |
20 % du transfert de delta |
fixe |
fixe |
La précision de détection de la tension est de 1 %.
La précision de détection de la fréquence est de 0,1 %.