Umbral
|
Descripción |
Ajustes |
% de ajuste
predeterminado |
Rango de ajuste |
Nota |
|---|---|---|---|---|
|
Tensión |
Caída delta (subtensión y sobretensión) |
10 % |
4 -> 20 % |
Incremento de un 2 % |
|
Retorno delta |
20 % de caída delta |
Fijo |
Fijo |
|
|
Frecuencia |
Caída delta |
5 % |
2 -> 10 % |
Incremento de un 1 % |
|
Retorno delta |
20 % de caída delta |
Fijo |
Fijo |
La precisión de la detección de tensión es del 1 %.
La precisión de la detección de frecuencia es del 0,1 %.