重量

本节介绍 TransferPacT Automatic、TransferPacT Active Automatic 和 TransferPacT Remote 开关的重量。

壳架等级

重量

Frame 100:32-100 A

3.4 kg

Frame 160:80-160 A

5.6 kg

Frame 250:100-250 A

13.3 kg

Frame 630:320-630 A

22.1 kg

Frame 800:800 A

22.4 kg

Frame 1A:800–250 A

69 kg

Frame 1A:1600 A

72.3 kg

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?