Pesos

En esta sección se describen los pesos de los conmutadores TransferPacT Automatic, TransferPacT Active Automatic y TransferPacT Remote.

Calibres del bastidor

Weights

Bastidor 100: 32-100 A

3,4 kg

Bastidor 160: 80-160 A

5,6 kg

Bastidor 250: 100-250 A

13,3 kg

Bastidor 630: 320-630 A

22,1 kg

Bastidor 800: 800 A

22.4 kg.

Bastidor 1A: 800-1250 A

69 kg

Bastidor 1A: 1600 A

72.3 kg.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?