Descripción del diagrama de una línea

TransferPacT Active Automatic / Automatic 32-100, 80-160 A

TransferPacT Active Automatic / Automatic 100–250, 320–630, 800 A TransferPacT Active Automatic 800–1600 A

TransferPacT Remote 160-250, 320-630, 800 A

Etiqueta

Descripción

A

Indicador de estado de alimentación de la fuente I

B

Posición de contacto de la fuente I

C

Posición de contacto de la fuente II

D

Indicador de estado de alimentación de la fuente II

E

Indicador de alarma

F

Indicador de estado "no en automático"

G

Indicador de encendido

H

Indicador de estado de ejecución

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?