Seuil

Description

Réglages

Réglage par défaut
% de la valeur nominale

Plage de réglage

Remarque

Tension

Transfert de delta (sous et sur-tension)

10 %

4 -> 20 %

Pas de 2 %

Retour du delta

20 % du transfert de delta

fixe

fixe

Fréquence

Transfert de delta

5 %

2 -> 10 %

Pas de 1 %

Retour du delta

20 % du transfert de delta

fixe

fixe

La précision de détection de la tension est de 1 %.

La précision de détection de la fréquence est de 0,1 %.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?