Sous-page Temporisations

Le tableau ci-dessous décrit les sous-pages Temporisations :

Nom de la sous-page

Fonction de la sous-page

Affichage

Temporisations

La page Réglage & Action permet d'accéder à d'autres options de maintenance sur l'écran et de cliquer sur Temporisations pour définir les délais de transfert selon différentes applications.

Tempo. Transfert

La page Tempo. Transfert est une sous-page de Temporisations.

Cliquez sur Tempo. Transfert pour définir le délai de transfert, puis cliquez sur OK.

  • Utilisez le bouton Haut ou Bas pour régler la valeur. La plage de valeurs de temporisation de transfert va de 0 à 1800 s par pas de 1 s.

  • La valeur par défaut est 0 s.

Confirmer opération

La fenêtre Confirmer opération permet de confirmer le réglage de Tempo. Transfert et de cliquer sur OK pour enregistrer les modifications.

Tempo. Re-transfert

La page Tempo. Re-transfert est une sous-page de Temporisations.

Cliquez sur Tempo. Re-transfert pour définir le délai de re-transfert, puis cliquez sur OK.

  • Utilisez le bouton Haut ou Bas pour régler la valeur. La plage de valeurs de temporisation de re-transfert va de 0 à 3600 s par pas de 1 s.

  • La valeur par défaut est 0 s.

Confirmer opération

La fenêtre Confirmer opération permet de confirmer le réglage de Tempo. Re-transfert et de cliquer sur OK pour enregistrer les modifications.

Tempo. Position Off

La page Tempo. Position Off est une sous-page de Temporisations.

Cliquez sur Tempo. Position Off pour régler la temporisation de position Off puis cliquez sur OK.

  • Utilisez le bouton Haut ou Bas pour régler la valeur. La plage de temporisation de la position Off va de 0 à 30 s par pas de 1 s.

  • La valeur par défaut est 0 s.

Confirmer opération

La fenêtre Confirmer opération permet de confirmer le réglage de Tempo. Position Off et de cliquer sur OK pour enregistrer les modifications.

Tempo. Délestage

La page Tempo. Délestage est une sous-page de Temporisations.

Cliquez sur Tempo. Délestage pour régler le délai de délestage puis cliquez sur OK.

  • Utilisez le bouton Haut ou Bas pour régler la valeur.

  • La plage de valeurs de la temporisation de délestage va de 0 à 15 s par pas de 1 s.

  • La valeur par défaut est 0 s.

Confirmer opération

La fenêtre Confirmer opération permet de confirmer le réglage de Tempo. Délestage et de cliquer sur OK pour enregistrer les modifications.

Tempo. Démarrage Géné.

La page Tempo. Démarrage Géné. est une sous-page de Temporisations.

Cliquez sur Tempo. Démarrage Géné. pour définir la temporisation de démarrage du générateur puis cliquez sur OK.

  • Utilisez le bouton Haut ou Bas pour régler la valeur. La plage de valeurs de temporisation du démarrage du générateur va de 0 à 120 s par pas de 1 s.

  • La valeur par défaut est 0 s.

Confirmer opération

La fenêtre Confirmer opération permet de confirmer le réglage de Tempo. Démarrage Géné. et de cliquer sur OK pour enregistrer les modifications.

Tempo. Refroidiss. Géné

La page Tempo. Refroidiss. Géné est une sous-page de Temporisations.

Cliquez sur Tempo. Refroidiss. Géné pour définir la temporisation de refroidissement du générateur, puis cliquez sur OK.

  • Utilisez le bouton Haut ou Bas pour régler la valeur. La plage de valeurs de temporisation du refroidissement du générateur va de 0 à 3600 s par pas de 1 s.

  • La valeur par défaut est 60 s.

Confirmer opération

La fenêtre Confirmer opération permet de confirmer le réglage de Tempo. Refroidiss. Géné et de cliquer sur OK pour enregistrer les modifications.

Temporisation échec géné

La page Temporisation échec géné est une sous-page de Temporisations.

Cliquez sur Temporisation échec géné pour définir la temporisation de l'alarme de générateur prêt puis cliquez sur OK.

  • La temporisation d'échec du générateur va de 0 à 300 s. La valeur par défaut est 300 s.

  • Utilisez le bouton Haut ou Bas pour régler la valeur.

  • La plage de valeurs de l'alarme de générateur prêt va de 0 à 15 s par pas de 1 s.

  • La valeur par défaut est 0 s.

NOTE: Cette fonction d'alarme générateur prêt peut être désactivée.

Confirmer opération

La fenêtre Confirmer opération permet de confirmer le réglage de Temporisation échec géné et de cliquer sur OK pour enregistrer les modifications.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?