DOCA0214ZH-04

“设置”子页

下表提供了设置子页的详细信息:

子页名称

子页功能

显示

设置

设置和操作页可导航至显示屏中的更多设置和操作选项。

单击设置,可进行附件调试、复位和密码设置。

附件

附件设置的子页。

设置页可导航至显示屏中的更多设置选项。

Modbus

Modbus附件的子页。

单击 Modbus,可进行调试。

注: 如果未插入 Modbus 模块,则此选项将为空。

按如下方式选择参数:

  • 设置地址

  • 设置波特率

注: 奇/偶校验将自动识别。

确认操作

确认操作窗口用于确认 Modbus,单击确定,可保存更改。

DI 测试

DI 测试附件的子页。

单击DI 测试,可进行调试。

注: 如果未插入远程测试模块,则此选项将为空。

设置有载测试空载测试

确认操作

确认操作窗口用于确认 DI 测试,单击确定,可保存更改。

快速浏览自动滚动

快速浏览自动滚动设置的子页。

快速浏览自动滚动页可导航至显示屏中的更多设置选项。

注: 如果未插入快速浏览自动滚动模块,则此选项将为空。

选择快速浏览自动滚动,可设置条件:

  • :启用快速浏览自动滚动检测。

  • :禁用快速浏览自动滚动检测。

注: 缺省设置显示为已禁用状态。

选择滚动时间,然后使用向上或向下按钮可对其进行设置。快速浏览自动滚动时间范围为 0~300 秒,设置步长为 1 秒。

缺省值为 5 秒。

更改密码

更改密码设置的子页。

单击更改密码,可更改密码。

选择密码更改参数:

  • 输入 4 位数字码以创建新密码。

注: 如要更改或复位密码:
  1. 切换到手柄模式。

  2. 重启 ATSE。

  3. 确定,然后将 ESC 按钮按住 10 秒。

注: 步骤 3 应在步骤 2 结束之后的 1 分钟内执行。

系统日志

系统日志设置的子页。

选择系统日志,然后使用向上或向下按钮可对其进行设置。

复位阈值和时间

复位阈值和时间设置的子页。

单击复位阈值和时间,可复位控制器。

可复位的值的列表:

  • 欠压

  • 过压

  • 欠频

  • 过频

  • 不平衡率

  • 切换延迟 (T2)

  • OFF 位置切换延迟 (T4)

  • 再切换延迟 (T6)

  • 发电机组启动延迟 (T7)

  • 负载卸除延迟 (T8)

  • 发电机组冷却延迟 (T9)

  • 发电机组故障延迟 (T10)

  • 有载测试延迟 (T13)

  • 空载测试延迟 (T14)

确认操作

确认操作窗口用于确认复位阈值和时间,单击确定,可保存更改。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?