Separador de fases

Los separadores de fases se instalan entre los bornes de alimentación del equipo de conmutación de transferencia a fin de proporcionar aislamiento entre las fases.
NOTA: El separador de fases no se puede utilizar para el equipo de conmutación de transferencia TransferPacT Active Automatic/Automatic 32-100 A.

En la tabla siguiente se proporciona la lista del separador de fases:

Conmutador

Número de polos

Separador de fases

Bastidor 160: 80-160 A

3P/4P

TPSISO29

Bastidor 250: De 100 a 250 A

3P/4P

TPSISO65

Bastidor 630: 320–630 A

Bastidor 800: 800 A

3P/4P

TPSISO65

Bastidor 1A: De 800 a 1600 A

3P/4P

TPSISO70

Para obtener información sobre la instalación, consulte las hojas de instrucciones disponible en el sitio web de Schneider Electric:

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic 80-160 A: JYT3049901

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100–250 A: GEX2525501

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 320–630 A: GEX2525601

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 800 A: BQT1751501

  • TransferPacT Active Automatic 800–1600 A: BQT7680301

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?