Umbral

Descripción

Ajustes

% de ajuste predeterminado
del valor nominal

Rango de ajuste

Nota

Tensión

Caída delta (subtensión y sobretensión)

10 %

4 -> 20 %

Incremento de un 2 %

Retorno delta

20 % de caída delta

Fijo

Fijo

Frecuencia

Caída delta

5 %

2 -> 10 %

Incremento de un 1 %

Retorno delta

20 % de caída delta

Fijo

Fijo

La precisión de la detección de tensión es del 1 %.

La precisión de la detección de frecuencia es del 0,1 %.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?