Inhibición de transferencia y pruebas remotas

La inhibición de transferencia y las pruebas remotas son un módulo accesorio instalado en el controlador TransferPacT Automatic y TransferPacT Active Automatic con las siguientes funciones:

  • Inhibición de transferencia; se proporciona un contacto seco NA.

  • Pruebas remotas; se proporciona un contacto seco NA.

  • El indicador LED verde, ubicado en la parte superior del accesorio, indica el estado de la alimentación y la conexión correcta del accesorio.

  • Comunicación con la MCU principal en el ATSE.

  • Solo se puede instalar un inhibidor de transferencia y un módulo de pruebas remotas en cada TSE.

Aplicación de inhibición de transferencia

  • La transferencia se inhibe cuando hay interrupción de la alimentación a causa de un cortocircuito.

  • Esta función se puede utilizar para bloquear el controlador mediante señales personalizadas.

  • Esta función resulta de utilidad para la colaboración con diferentes ATSE.

  • Elimine la señal de inhibición de la transferencia para salir de este modo.

Aplicación de pruebas remotas

  • Las pruebas remotas es una señal de entrada que permite iniciar el procedimiento de prueba.

  • La prueba remota solo se puede iniciar en modo automático.

  • En el caso de la Active Automatic HMI, es posible seleccionar la prueba en carga, sin carga y la duración.

  • Para la Automatic HMI, la cantidad de pruebas en carga es ilimitada. Para detener la prueba manualmente, abra el conmutador dieléctrico en el ATSE; este debería volver a colocarse en posición de ejecución (RUN) para reanudar la función del controlador.

Bornes

Para inhibidor de transferencia: 1 entrada

  • Entradas: TI1-TI2

Para pruebas remotas: 1 entrada

  • Entradas:  RT1-RT2

Tipo de señal

  • Entrada digital con contacto seco

  • Se necesita una entrada de más de 200 ms para iniciar la inhibición de la transferencia y la prueba remota.

Rendimiento

Características eléctricas

Capacidad

Ui

30 V CC

Corriente de entrada máxima

5 mA

Altitud

2000 m

Capacidad del cable para los bornes

La capacidad del cable para los bornes es de 0,05 a 2,6 mm2 (AWG 30 ~ 13).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?