Descripción del equipo

TransferPacT Active Automatic / Automatic 32-100, 80-160 A

TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100–250, 320–630, 800 A

TransferPacT Active Automatic 800-1600 A

Etiqueta

Descripción

A

Posición para sistema modular HMI

B

Active Automatic HMI (con pantalla LCD)

C

Automatic HMI (con conmutador rotativo)

D

Ranuras para el módulo de función

E

Conexiones de alimentación

F

Indicador de posición

G

Control deslizante de 3 posiciones: Automático/Manual/Bloqueo

H

Diagrama de una sola línea

I

Conmutador dieléctrico

J

Tierra de protección

K

Empuñadura de maniobra

L

Indicador rearmado y listo para abrir del mando de cierre

M

Maneta de rearme del mando de cierre

N

Botón pulsador Source II

O

Botón pulsador en posición OFF

P

Botón pulsador Source I

Q

Placa de montaje lateral

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?