DOCA0280FR-00

Compléter le tableau Prisma G

Dans la section Compléments Prisma G située en dessous de l’établi, il est possible de compléter le tableau Prisma G avec :

  • Rail DIN et plastron modulaire pour la réserve non équipée

  • Barre de terre

  • Rail DIN et plastron plein pour le montage des borniers de sorties du tableau

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?