DOCA0280FR-00

Navigation dans le réseau électrique

Pour naviguer dans le réseau électrique :

  • Cliquer sur le réseau électrique par exemple, dans un espace vide, et le déplacer dans toutes les directions

  • Utiliser la mini-carte en bas à droite pour savoir quelle partie du réseau électrique est affichée

  • Manipuler et déplacer le rectangle bleu dans la mini-carte pour se repérer dans le réseau électrique Pour faire un zoom avant et un zoom arrière sur le réseau électrique :

  • Utiliser la molette de la souris

  • Cliquer sur les icônes loupe en haut de la page

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?