DOCA0280FR-00

Vue Information du projet

Cette page est dédiée à la création d'un projet et à la gestion de la description du projet.

  • Données obligatoires pour chaque projet :

    • Nom du projet

  • Données facultatives sur le projet :

    • liste des contacts pour le projet avec plusieurs informations à remplir pour chaque contact. Ces données sont affichées sur la première page du rapport de projet accessible à l'étape "Documents".

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?