DOCA0280FR-00

Choix d’un produit dans une carte fonction

Pour sélectionner le produit adéquat, cliquer sur "configurer" dans la carte fonction.

Une nouvelle fenêtre s'ouvre et propose 3 options :

  • Sélectionner un produit dans le catalogue proposé en suivant les étapes :

    • Sélectionner une catégorie de produits

    • Sélectionner une gamme

    • Sélectionner les caractéristiques requises dans la gamme

    • Obtenir la référence ou la liste des références qui composent le produit

    • Valider pour inclure dans la carte fonction toutes les références qui composent le produit

  • Sélectionner avec une référence de produit

    • Saisir le numéro de référence

    • Sélectionner le produit dans la liste proposée

  • Sélectionner l'un des produits favoris définis pour cette carte fonction (voir ci-dessous)

    • Sélectionnez le produit dans la liste. Il est possible de modifier le produit choisi en cliquant dans le coin supérieur droit de la carte.

  • Reconfigurer permet de modifier les caractéristiques du produit dans la même gamme

  • Supprimer le produit permet de changer de gamme de produit.

Les produits associés à un capteur d’énergie PowerTag sont signalés par un pictogramme spécifique indiquant une liaison radio sans fil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?