SUG_Wiser_China_WSE-06

转让家庭所有权

  1. 点击打开 家庭管理 (A)允许加入家庭。

  2. 分接头 转移住房所有权 (B)将房屋所有权转让给现有用户。

  3. 选择要转移所有权的家庭成员,然后点击 通过邀请代码转接(C)。

  4. 与家庭成员共享生成的邀请代码以完成转移过程。

    注: 将家庭所有权转让给选定的家庭成员后,现有家庭成员将不再为家庭所有者。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.