DUG_EVlink_WSE-02

Ligar/desligar o carregador

Ligar

  1. Ligue o conector do cabo de carregamento à tomada do carregador do EVlink Home Smart.

  2. Ligue o conector do cabo de carregamento à entrada dos veículos elétricos.

  3. O indicador LED do carregador mudará de verde constante para um impulso azul.

NOTA: Para obter informações sobre a cor do LED, consulte a indicação de LED.

Desligar

  1. Pare de carregar o veículo através da EVlink Home Smart ou da aplicação Wiser para desbloquear o cabo de carregamento da tomada do veículo

  2. Desligue o conector do carregador da entrada dos veículos elétricos.

  3. Enrole o cabo de carregamento à volta da calha de enrolamento do carregador da EVlink Home Smart.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?