DUG_EVlink_WSE-02

Conexión/desconexión del cargador

Conexión

  1. Enchufe el conector del cable de carga al enchufe del cargador EVlink Home Smart.

  2. Enchufe el conector del cable de carga a la entrada del vehículo eléctrico.

  3. El indicador LED del cargador cambiará de verde constante a azul intermitente.

NOTA: Para obtener información sobre el color del LED, consulte Indicaciones LED.

Desconexión

  1. Deje de cargar el vehículo a través de EVlink Home Smart o con la aplicación Wiser para desbloquear el cable de carga de la toma del vehículo

  2. Desenchufe el conector del cargador de la entrada del vehículo eléctrico.

  3. Enrolle el cable de carga por la ranura para tal fin del cargador EVlink Home Smart.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?