DUG_Exxact rörelsesensor MW Dimmer_WSE-01

Kontrollera om apparaten är ansluten med eller utan neutralledare

Med Wiser-appen kan du kontrollera om dimmern är ansluten med eller utan neutralledare.
Så här kontrollerar du typen av ledningsläge:
  1. huvudsidan trycker du på Alla enheter > Rörelsesensordimmer.
  2. Tryck på och tryck på enhetsinformation.
    Du ser typen av anslutning (A) i appen.

    OBS: Virtuell ID och MAC-adress kan variera beroende på enhet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?