DUG_Exxact rörelsesensor MW Dimmer_WSE-01

Skapa ett schema

Rörelsesensorns dimmer kan styras och triggas av ett schema. När schemat är skapat följer systemet det aktiva schemat. Du kan skapa eller ändra scheman när som helst.
Så här skapar du ett schema:
  1. huvudsidan trycker du på Alla enheter > Rörelsesensordimmer.
  2. Tryck på Schema > Lägg till schema för att lägga till ett schema.
  3. Ställ in tiden (A).
  4. Tryck på Upprepa (B) för att välja de dagar du vill ange i schemat.
  5. Tryck på Anteckning (C), skriv in anteckningen och tryck på Bekräfta.
  6. Tryck på växlingsknappen (D) för att aktivera Notifiering för schemat. Appen kommer att skicka en notifiering när den schemalagda aktiviteten körs vid tidpunkten i schemat.
  7. Justera inställningarna för ljusstyrka (E) med skjutreglaget.
    • 100 % – Slår på dimmern med högsta ljusnivå vid schemalagd tid
    • Av – Slår av dimmern på schemalagd tid

    Dra skjutreglaget var som helst däremellan för att slå på dimmern med inställd ljusstyrkenivå på schemalagd tid

  8. Tryck på Spara.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?