DUG_Exxact rörelsesensor MW Dimmer_WSE-01

Parkoppla enheten med automatisk skanning

När enheten parkopplas med automatisk skanning upptäcks enheten automatiskt om den är påslagen.
Så här parar du enheten:
  1. startsidan trycker du på +.
  2. Klicka på Automatisk skanning och klicka på Bekräfta.
  3. Om du har flera Gateways går du till steg 4, annars fortsätt till steg 5.
  4. Tryck på Välj gateway och välj Wiser Gateway på snabbmenyn.
  5. Tryck snabbt på tryckknappen 3 gånger (<0,5 s).
    OBS:
    • Lysdioden blinkar gult.

    • Vänta några sekunder tills enhetssökningen är klar.

    FÖRSLAG: Om du vill parkoppla flera enheter samtidigt ska du utföra steg 5 på varje enhet och vänta i några sekunder.
  6. Klicka på Nästa (A) och välj Rörelsesensordimmer.

  7. Klicka på Klar när parkopplingen har slutförts.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?