DUG_Exxact Motion Sensor MW Dimmer_WSE-01

Johdotustavan tarkistaminen

Wiser-sovelluksen avulla voit tarkistaa, onko valonsäädin yhdistetty nollajohtimella vai ilman sitä.
Johdotustilan tyyppi tarkistetaan seuraavasti:
  1. Napauta Pääsivulta Kaikki laitteet > Valonsäädin liiketunnistimella.
  2. Napauta ja napauta Laitetietoja.
    Näet johdotustavan (A) sovelluksessa.

    HUOMAUTUS: Virtuaalinen tunnus ja MAC-osoite voivat vaihdella laitteen mukaan.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?