DUG_Exxact Motion Sensor MW Dimmer_WSE-01

Aikataulun luominen

Liiketunnistimella varustetun valonsäätimen voi ajastaa. Kun aikataulu on asetettu, järjestelmä noudattaa aktiivista aikataulua. Voit luoda tai muokata aikatauluja milloin tahansa.
Aikataulun luominen:
  1. Napauta Pääsivulta Kaikki laitteet > Valonsäädin liiketunnistimella.
  2. Lisää aikataulu napauttamalla Aikataulu > Lisää aikataulu.
  3. Aseta aika (A).
  4. Napauta Toista (B) valitaksesi päivät, joille haluat määrittää aikataulun.
  5. Napauta Huomautus -painiketta (C), kirjoita huomautus ja napauta Vahvista.
  6. Kytke aikataulun Ilmoitus päälle napauttamalla vaihtokytkintä (D). Sovellus lähettää ilmoituksen, että ajoitettu tehtävä suoritetaan aikataulun mukaisesti.
  7. Säädä kirkkausasetuksia (E) liukupalkin avulla.
    • 100 % – kytkee valonsäätimen päälle maksimikirkkaudella aikataulun mukaisesti
    • Pois päältä – sammuttaa valonsäätimen ajastettuna aikana

    Vedä liukupalkkia mihin tahansa kohtaan, kun haluat kytkeä valonsäätimen päälle asetetulla kirkkaustasolla aikataulun mukaisesti

  8. Valitse Tallenna.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?