DUG_Exxact Motion Sensor MW Dimmer_WSE-01

Laiteparin muodostus automaattisen skannauksen avulla

Automaattisen skannauksen avulla tehtävä laiteparin muodostus havaitsee laitteen automaattisesti, kun vastaavan laitteen virta on kytketty.
Laitteen pariliitos:
  1. Napauta Koti-sivulla +.
  2. Napauta Automaattinen skannaus ja valitse Vahvista.
  3. Jos käytössä on useita keskusyksiköitä, suorita vaihe 4 tai siirry vaiheeseen 5.
  4. Napauta Valitse keskusyksikkö ja valitse Wiser-keskusyksikkö liukuvalikosta.
  5. Paina painiketta lyhyesti 3 kertaa (< 0,5 s).
    HUOMAUTUS:
    • LED vilkkuu oranssina.

    • Odota muutama sekunti, kunnes laitehaku on päättynyt.

    EHDOTUS: Jos haluat yhdistää useita laitteita kerralla, suorita vaihe 5 jokaisessa laitteessa ja odota muutama sekunti.
  6. Napauta Seuraava (A) ja valitse liiketunnistin himmennin.

  7. Valitse Valmis, kun pariliitos onnistuu.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?