Hantera dimmerinställningar
Så här öppnar du dimmerinställningarna:
-
På huvudsidan trycker du på Alla enheter > Tryckknappsdimmer.
-
På kontrollpanelssidan för enheten trycker du på Inställningar.
Dimningsläge
Om du har problem med ljusflimmer ändrar du dimningsläget i appen. Detta förbättrar dimningskvaliteten i ljuset.
Tryck på dimningsläget (A) och välj något av följande:
- Auto – När valfri belastning är ansluten till dimmern (t.ex. glödlampan).
- RL-LED – Välj endast läget när lysdioden inte fungerar som den ska i autoläge.
-
Mer information finns i teknisk data.
-
Flimmer kan också uppstå när en vriddimmer inte är ansluten med en neutral kabel.
Dimningsintervall
För att undvika flimmer och att lysdioden släcks kan du begränsa den högsta och lägsta ljusstyrkan för den last som är ansluten till enheten.
Tryck på dimningsintervall (B) och gör något eller båda av följande:
- Min. ljusstyrka – Dra i skjutreglaget för att begränsa den lägsta ljusstyrkan.
- Maximal ljusstyrka – Dra i skjutreglaget om du vill begränsa den maximala ljusstyrkan
Lysdiodsindikeringsläge
Du kan välja hur LED-indikatorn på enheten ska fungera genom att trycka på LED-indikatorläge (C) och välj något av följande:
- Omvänd med belastning - Lysdioden på dimmern är på när enheten är avstängd.
- Konsekvent med belastning - Lysdioden på dimmern är på när enheten är på.
- Alltid av - Dimmerns lysdiod är alltid av.
- Alltid på - Lysdioden på dimmern är alltid på.
Information om ljusdiodens färg under varje läge finns i Lysdiodindikering.
Växla lägesinställning
När du använder den här inställningen kommer enheten ihåg enhetens senaste status.
Tryck på Växla lägesinställning (D) och välj något av följande:
- 100% - LED-lampan lyser vid maximal ljusnivå varje gång den slås på.
- Sista nivån (minnesfunktion) - LED-lampan blinkar vid den tidigare inställda ljusnivån varje gång den slås på.