DUG_Exxact MW Tryckdimmer_WSE-02

För din säkerhet

FARA
RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGE
Elinstallationer får endast utföras av behörig installatör. Behöriga installatör måste besitta ingående kunskaper inom följande områden:
- Anslutning till installationsnätverk.
- Anslutning av elektriska installationsapparater.
- Dragning och förläggning av elektrisk kabel.
Säkerhetsstandarder, lokala installationsföreskrifter och andra bestämmelser.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
RISK FÖR LIVSHOTANDE SKADOR GENOM ELEKTRISK CHOCK
Utgångarna kan ha ström även när lasten är avstängd.
Koppla bort enheten från spänningsförsörjningen via säkringen i den inkommande kretsen innan du arbetar på enheten.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
OBSERVERA
Apparaten kan vara skadad
Anslut endast dimbara laster.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?