Sensor de DUG_Motion com regulador de iluminação_WSE-01

Personalização de lux

Através da aplicação Wiser, pode definir o valor limite para os intervalos lux (tais como muito escuro, escuro, iluminado, muito iluminado) do ambiente. Isto ajudará a evitar o falso alarme causado por alterações na intensidade da luz.

Toque em Personalização Lux e arraste a barra do controlo de deslize (A) para definir o respetivo valor de limiar e toque em Confirmar.

  • Nível muito escuro - O valor Lux varia entre 1 lux e 100 lux

  • Nível escuro - O nível Lux varia entre 6 lux e 300 lux

  • Nível de iluminação - O nível de Lux varia entre 101 lux e 2000 lux

NOTA: O valor de lux atual é o nível de luz atualmente presente no ambiente medido pelo sensor.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?